This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:当只有 V1 或 V2 悬空时、TPS2116

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2116, TPS2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530275/tps2116-tps2116-when-only-either-v1-or-v2-are-floating

器件型号:TPS2116
主题中讨论的其他器件: TPS2552

工具/软件:

尊敬的:

我想使用 TPS2116 在器件的两个 5V 电源之间切换、这些电源既可以用作 USB 主机(当它有自己的电源时)、也可以用作 USB 器件(由 USB 端口供电)。

目的是当器件用作 USB 主机时从内部电源为 5V 至 3.3V 直流/直流转换器供电、当器件用作 USB 器件时从 USB 连接器提供 5V 电压。

下面提供了一个简化的方框图:TPS2552 用于在 USB 主机模式期间为 USB 连接器提供 5V 电压并限制电流

案例 1:USB 主机

存在 5V_POWER (VIN1)

可能存在或不存在 5V_USB (VIN2)、具体取决于我们是否启用 TPS2552

在这种情况下、所需的行为是 3.3V 降压稳压器由 5V_POWER 供电(在下图中,以红色突出显示了所需的电源路径)

CASE2:USB 设备

5V_POWER (VIN1) 不存在(0V 或悬空)

 存在 5V_USB (VIN2)

在这种情况下、所需的行为是 3.3V 降压  稳压器由 5V_USB 供电(在下图中,以红色突出显示了所需的电源路径)


问题:

1) 当 VIN1 悬空且 VIN2 从 0V 转换为 5V(USB 电缆已连接且去耦电容器正在充电)时、TPS2116 是否存在任何问题?

2) 当 IN 引脚为 0V/悬空时、TPS2552 是否确定 OUT 引脚上具有 5V 电压?

此致

Alessandro