This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:数据似乎可以&'t 写入数据存储器

Guru**** 2485105 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530028/bq27426-data-seems-can-t-be-written-to-data-memory

器件型号:BQ27426

工具/软件:

您好、

以下是与数据存储器相关的问题。
我们尝试将 Taper Rate、Quit Current、Charge Current 和 Chemistry ID 写入 DM、
但在尝试重新启动设备时、这些数据有时会丢失。
是否可以将这些必要的数据写入 NVM 在“write chksum“&“SOFT_RESET"后“后真正生效?


谢谢、
Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq27426 没有持久内存。 您始终必须在对电量监测计进行下电上电时对配置进行编程。 电量监测计用 ITPOR 位表示此情况。 设置该位时、必须重新配置电量监测计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是不是意味着、  由于配置无法 持续存储、我们需要做的任务是尝试监控 ITPOR 位以重新配置电量计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如文档中所述、 在 POR 期间 ITPOR 将为 1。

    因此、在我们的器件上运行模式期间、ITPOR 状态似乎变为 1。
    是否有任何方法可以防止在系统未处于 POR 状态时将 ITPOR 更改为 1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果通过复位命令或进行下电上电(或 VDD 上的电压下降过大、例如如果您没有适当的 2.2uF 电容器和/或您在 VDD 上连接了负载)测量仪表复位、则 ITPOR 仅会变为 1。