This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133EVM-715-15V:电源路径不再正确

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ24133EVM-715-15V, BQ24133, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529308/bq24133evm-715-15v-power-path-no-longer-correct

器件型号:BQ24133EVM-715-15V
主题中讨论的其他器件: BQ24133EV2400、BQSTUDIO

工具/软件:

我的 BQ24133EVM-715-15V 供电电压为 16V IN、按照用户指南“bq24133 用户指南“、我使其运行良好、但在 2 次使用后、仅将其运行大约 20 分钟后、当未连接电池时、VSYS 现在读数为 2.0V;在连接电池时、当从 GND 引脚和 VSYS 使用万用表进行测量时、它会读取电池电压。  我想也许是不知何故我损坏了设备,所以我购买了第二个评估板,并有完全相同的问题板工作正常和无处停止工作. 从 Vin 到 VSYS 的路径好像断开了、但我无法弄清楚为什么它的读数为 2.0V。 FET 可能出现问题? 是否要防止或解决此问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Terence:

    为 FET 和 FET 输出驱动电压的 ACDRV 引脚是否未导通?  如果是、则会损坏 FET、但 IC 正常。   下面显示了这些 FET 的栅源绝对最大电压。  如果您热插拔 16V 输入源、我想知道电压尖峰是否会损坏 FET。   

    如果没有、OVPSET 引脚上的电压是多少? 如果接近 1.6V、则该器件认为输入电压过高、并且未导通 FET。   能否降低输入源并重试?  如果您绕过 FET(短路)、该充电是否按预期工作?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。  

    下面是 PCB 上施加 16V 时每个测试的读数  

    TP 7:0.1V

    TP8:0V

    TP9:0V

    TP10:0.4V

    TP11:1.2V

    TP12:1.9V

    TP13:1.2V

    TP14:1.2V

    TP15:15.7V

    TP16:3.22V

    TP17:6V

    TP18:0 伏

    TP19:不适用

    TP20:0

    我将订购 Q2、Q3、Q4 和 U1 的更换元件。 我将在更换部件并查看问题后进行更新。 我不记得热插拔器件、但如果出现这种问题、那么为 Vin 添加更多电容是一种可行的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Terence:

    我在这里感到困惑。  OVPSET 为零、这意味着未施加输入电压。  ACDRV 为 0V、因此输入 FET 关闭。  BATDRV 为 0、因此电池 FET 导通。  但 AVCC = 15.7V、这两个电压必须来自电池?   BQ24133 是一款 3 节串联充电器、在输出端的最大建议工作电压为 13.5V、绝对最大值为 20V  电池 FET Q4 CSD25302Q2 的最大栅源电压为+/–8V、并且您会施加两倍的电压。

    此致、

    Jeff   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也不知道发生了什么。 但 FET 似乎已损坏。  

    我已将 Q2 和 Q3 的源极和漏极短接。 我还随附了一张设置图片。 进行测量期间未连接电池或负载。

    以下是在施加 13V 电压时短接 Q2 和 Q3 源极和漏极后 PCB 上每个测试点的读数

    TP 7:6.2V

    TP8:12.68V

    TP9:0

    TP10:0

    TP11:0

    TP12:0

    TP13:0

    TP14:0

    TP15:12.94V

    TP16:0

    TP17:0

    TP18:13V

    TP19:11.4V

    TP20:0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Terence:

    TP9 处的 OVPSET 是 VIN 的电阻分压器的中点。  为什么为零? 如果它为零、我不能确定 IC 将会做什么、因为 AVCC。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、

    我更换了 Q2 和 Q3、PCB 现在按预期工作。 我刚刚完成 了 bq24133 用户指南的讲解、所有内容都很好。

    我有两个最终问题:

    1. 根据“002"配置“配置说明、用户指南建议对我的评估版本使用 16V 输入。 第 1.5 节列出了 6V 至 18V 的输入电压范围。 但是、当 I 提供 6V 甚至略高的电压时、VSYS 无法正确输出、就像 U1 根本没有导通一样。 一旦我将输入增加到 12V 或更高、一切都将按预期运行。 我知道 OVP 阈值由 R6/R9 分压器设置、但它设置了 欠压 阈值是什么?

    2. 最后、您是否可以为新设计推荐任何方法来帮助防止我之前遇到的故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Terence:

    关于 1、OVPSET 电阻器也设置 UV 阈值。  OV 的基准电压为 1.6V、UV 的基准电压为 0.5V。  因此、如果 OV 设置为 17V、UV 为 17/1.6*0.5 = 5.3V。

    关于 2、我认为我们没有确定故障的确切原因、是吗?  我认为电池 FET 的栅极驱动仍然可能是一个问题。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、

    感谢您澄清 UV 阈值。

    另外、我之前忘了提及我替换的内容 Q4 (电池 FET)、因此这不应再成为问题。 根据我的最新测试、看起来所有 FET 现在都正常开关:

    • 一方 在 16V 时仅施加 VIN 、VSYS = 16V

    • 一方 仅 VBATT(8.2V、2 节电池包) 已连接、VSYS = 8.2V

    • 一方 VBATT 已连接、应用 VIN 、VSYS 正确切换至 VIN (16V)、电池开始按预期充电

    我还在使用监控系统 bqStudio 与 EV2400 搭配使用 、现在一切似乎都正常运行。

    如果您有任何其他建议进行检查、请告诉我!

    此致、
    特伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Terence:  

    如果它的工作电压和电池 FET 栅极驱动处于 FET 的限制范围内、我不会看到任何其他问题。

    此致、

    Jeff