This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:如何在充电完成后检测器件是否仍在充电扩展坞上?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526370/bq51050b-how-to-detect-if-the-device-is-still-on-the-charging-dock-after-charging-is-complete

器件型号:BQ51050B

工具/软件:

大家好:

我在项目中使用了 BQ51050B 无线电源接收器。 CHG 引脚连接到微控制器、我使用它来检测何时正在充电。

我的目标是在充电期间使 LED 闪烁、在充电完成后使其保持稳定、并在从充电座上取下设备时将其关闭。

但是、CHG 引脚仅在充电发生时指示 — 一旦电池充满,它会变为高阻抗。 此时、我无法判断该设备是否仍在充电板上或已被移除。

充电完成后、是否有办法确定设备是否仍在充电底座上?

提前感谢您的帮助!

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marc

    充电完成后、是否有办法确定设备是否仍在充电底座上?

    是的、发送器将 ping 接收器以确定它是否仍在充电板上。  在 RECT 引脚上可以看到 ping 为低振幅的锯齿波形。  MCU 可以使用这来指示它仍在充电板上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我有一个备用的模拟模块、我会尝试这些技巧。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次大家好、

    根据我在这里得到的建议、我检查了 BQ51050B 上的 RECT 引脚,这确实很有用 — 即使在充电完成后,我现在也可以检测器件何时仍在充电板上。 充电完成后、我会在 RECT 引脚上看到锯齿波形、很适合确认器件仍在扩展坞上。

    但是、我注意到、当器件未在充电板上正确对齐时、会出现相同的锯齿信号(即存在该信号,但由于定位不良而无法充电)。

    这使得很难区分以下两者之间的区别:

    -一个设备,是一个很好的定位和充满电,和

    -一个设备不对齐,根本不充电

    是否有任何方法可以使用 RECT 引脚或其他方法来区分这两种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marc

    是否有办法使用 RECT PIN 或其他方法来区分这两种情况?

    无法区分这两种情况。  锯齿波形来自低振幅 ping、很难预测振幅。  TX 还将发送数字 ping、更长和更高的功率、并将振幅增加到 2.7V 以上以启动 RX。