This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28910:PMP8590 参考设计 — 一半的原型没能正常工作

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP8590

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530968/ucc28910-pmp8590-reference-design---half-of-prototypes-didn-t-work

器件型号:UCC28910
主题:PMP8590 中讨论的其他器件

工具/软件:

感谢您的支持。

请在下面查看我的答案。

1) 除了变压器,你做了什么改变?  

我的设计基于参考设计 PMP8590。 唯一的变化是移除了交流/直流部分并直接馈送直流输入。 主要元件与 PMP8590 相同、例如变压器、二极管和电容器。

2) 我认为电路板布局布线由于变压器的变化而不得不改变、对吧?  

由于机械限制、电路板布局布线发生了变化。  

3) 当你说一半的原型不起作用,有多少?

我制造了 50 个原型。 50%的产品运行良好、但另外 25 个原型存在相同的问题。

关于滤波、与变压器端子 1 和 2 并联的二极管和小电容可能会起作用、下面我来检查一下。

谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不必每次都发布新主题。 您可以回复该线程。

    在变压器端子 1 和 2 上添加滤波器后、请告知我们发现的情况。