This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2547:关于 TPS2547 上 SDP1 和 DCP 之间的 iPhone 行为差异。

Guru**** 2813215 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2547

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530438/tps2547-regarding-the-difference-in-iphone-behavior-between-sdp1-and-dcp-on-tps2547

器件型号:TPS2547

工具/软件:

尊敬的 AE:

    目前、Type-C 端口通过 TPS2547 与 BC1.2 通信、CC 引脚由用于 Type-C 协议的 CC 控制器处理。

    我们支持 5V3A

    iPhone 15 上的当前测试显示了 DCP 和 SDP1 之间的不同结果、如下所示。

    1. 如果 SDP1 和 DCP 同时存在 DM/DP 和 CC1/CC2 连接, iPhone 15 将遵循哪个协议?

    2. 当手机处于 DCP 模式时,它间歇性地停止充电,并观察到 PD 硬复位。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、

    [引述 userid=“596946" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530438/tps2547-regarding-the-difference-in-iphone-behavior-between-sdp1-and-dcp-on-tps2547   1. 如果 SDP1 和 DCP 同时存在 DM/DP 和 CC1/CC2 连接, iPhone 15 将遵循哪个协议?[/报价]

    我不知道、对于 BC1.2 而言、设备(本例中为 iPhone)驱动检测、因此由其确定要遵循的协议。 我认为它会尝试更高功率的 (DCP),但不能肯定,因为它是由 iPhone 来决定。

    2.  当手机处于 DCP 模式时、它会间歇性地停止充电、并观察到 PD 硬复位。[/报价]

    看到压降还是电流浪涌? 我假设 FAULT 引脚变为低电平了吗?

    谢谢。此致、

    Chris