This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:计算注意事项

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431, LM2903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530420/tl431-calculation-consideration

器件型号:TL431
主题: LM2903 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我在其中一个电路中使用的是 TL431、但我遇到了输出电压与预期值不匹配的问题。 我怀疑我在计算中可能遗漏了一些内容。

我目前使用的电阻器 R164 = 1k、R130 = 330k、R129 = 4.7K、并使用基本分压器方法计算基准电压。 但是、基准电压似乎不是应该的值。

您能帮助我找到正确的计算方法吗? 此外、TL431 是否有任何特定的要求、例如最小拐点电流或我应该注意的任何其他注意事项?

感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajay:

    感谢您的提问!

    在基准引脚连接到阴极的电流设置中、Vka = 2.5V、然后再经过 R130 和 R129 的电阻分压器。

    这是您预期的功能吗?  下面显示了 VKA > VREF 的一个示例功能。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Andrew Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     根据我的计算、输出应该为 35mV。 但是、当我测量它时、它始终在 70mV 左右。 造成这种差异的确切原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用于生成参考以馈送 LM2903 的同相输入的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajay:

    感谢您的更新!

    您还可以测量阴极电压 (VKA) 吗? 这对于确定系统的工作方式非常有用。

    此致、

    Andrew Li