This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:BQ76952 评估模块上的数据存储器访问问题

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526511/bq76952evm-issue-with-data-memory-access-on-bq76952-evaluation-module

器件型号:BQ76952EVM
主题:BQ76952 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的支持团队:

我目前正在使用 BQ76952 评估模块作为原型。 我已将三个元件(电池 1、2 和 3)连接到试验电路板。

我在访问数据存储器时遇到问题。 某些寄存器始终会正确写入、例如 0x92FC、0x92FD、0x925F 和 0x9310。 但是、对于 0x926D、0x9304、0x9310 等寄存器、我会遇到问题。 主要问题是这些值并非总是正确保存 — 我必须多次重复写入命令以确保该值已存储。

0x9304 失败:

0x9304 OK:

您能否说明这些寄存器无法始终如一地保存数据的原因、以及如何解决此问题?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardas,我正在与我们的专家联系,我们将很快回复您的请求。 很抱歉耽误你的时间。 此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Eduardas,  

    感谢您的耐心,并为等待的漫长而道歉。  

    您是否可以尝试在 VC0、VC1 和 VC15 上重新连接 3 节电池。为了使 IC 正常运行、需要始终连接这 3 节电池。  

    这很可能会解决您的问题、但如果您仍然发现自己的数据不可靠、请放大 I2C 通信、以便我可以清楚地看到失败命令的时钟和数据信号。 此外,如果你有一个逻辑分析仪(如 Saleae ).. 查看您的逻辑电平和命令是否正确会非常有用。  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    当我开始使用逻辑分析仪进行测量时、发现 CRC 计算存在问题。 我在我的软件中发现并修复了该错误、自那时起、问题“消失了“。

    这对我来说很奇怪、因为当我使用带有 CRC 的示波器进行测量时、一切都很好。 我需要再次检查

    我计划执行其他测试、以确保问题不会再次出现。 如果没有其他问题出现、我会认为这个问题已解决并结束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardas:  

    很高兴听到这个问题得到解决。 如果您需要任何进一步的帮助、请联系我们。 我即将结束该主题。  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero