This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM828301:TPSM82811/2 与 TPSM828301/2 之间的区别是什么

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM828301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530890/tpsm828301-what-the-defference-between-tpsm82811-2-to-tpsm828301-2

器件型号:TPSM828301
主题:TPSM82811 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好!

我认为这是发布前的版本、但我来看看 TPSM82811/2 与 TPSM828301/2 之间的差异。

除了以下各项之外、是否还有其他明显的区别? 我觉得它们是类似的器件。

TPSM82811/2:具有展频功能的电源模块、可设置频率、可选择 FPWM/PSM 模式

TPSM828301/2:断续复位功能当检测到 OCP 时、可以通过 Mode 引脚选择 PWM/PSM 模式

此致、

柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    最重要的区别在于控制拓扑和两个系列所针对的不同应用。

    TPSM82830x 具有 DCS、而  TPSM8281x 具有固定频率峰值电流模式。

     如果应用不需要固定频率并实现良好的负载瞬态性能、则可以选择 TPSM82830x。 然而、 TPSM8281x 适用于需要固定频率操作以及是否需要将其同步到外部公共频率的应用。

    当然、还有您之前确定的其他功能差异。

    希望这能帮助您!

    谢谢、

    Febin