This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21220:如何对 UCC21220DR(两个输出)完全关断

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21220, UCC21331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529939/ucc21220-how-to-do-complete-shutdown-of-ucc21220dr-both-the-outputs

器件型号:UCC21220
主题: UCC21331 中讨论的其他器件

工具/软件:

我的 UCC21220DR 栅极驱动器的输入连接到电流传感器的输出(提供电压信号)。 如果我想要完全关断栅极驱动器电路的选项(从而使两个输出都关闭)、我该怎么办? 我使用的电流传感器是 TMCS1133B5AQDVGR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shruti:

    TMCS1133B5AQDVGR 看起来像低电平有效过流检测输出。 您可以将其应用于栅极驱动器的使能引脚、以便在检测到短路时、栅极驱动器、UCC21220 具有一个“禁用“引脚、该引脚是反相逻辑。

    您可以考虑切换到 UCC21331 吗? 这是 UCC21220 的 P2P 更新、但它具有一个“使能“引脚、您可以使用低电平有效过流检测引脚驱动该引脚来快速禁用两个双通道输出。 它还具有硬件死区时间控制引脚、有助于增加针对击穿的冗余。

    此致、

    Sean