This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:如何使用 BQSTUDIO 创建 GPC 日志

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27Z561, GAUGEPARCAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528745/bqstudio-how-to-use-bqstudio-to-create-a-gpc-log

部件号:BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件: BQ27Z561GAUGEPARCAL

工具/软件:

我使用 BQ27z561EVM 来尝试获取 GPC 日志、从而获取适用于我电路板的 chemID。  是否有关于如何将 EVM 与 bqStudio 配合使用并分步创建日志文件的说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 EVM 用户指南、了解如何使用 bqStudio 设置 EVM。

    为 ChemID 生成数据的过程如下: https://www.ti.com/tool/GAUGEPARCAL、 https://www.ti.com/lit/pdf/SLVA725

    您可以使用 bq27z561 EVM 来测量电流、电压和温度(使用 bqStudio 的寄存器日志功能)。 实际序列必须由客户执行(这不是 bqStudio 中的自动功能)。 按照 GAUGEPARCAL 应用手册中的顺序、您需要一个充电器和电子负载来对电池放电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dominik、

    感谢您发送编修。  我想进一步了解要记录什么并使用 bqStudio 记录它们、但日志收集了所有寄存器。  我无法找到关闭其他组件的方法、只留下时间、电压、电流和温度信息。  您能帮助我指出如何关闭其他寄存器吗?

    e2e.ti.com/.../8802.test_5F00_log.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法限制要记录的寄存器。 如果需要将数据转换为特定格式、我可以使用电子表格程序(例如 Excel)删除或重新排列列。