This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25723:BQ25723:输入 MLCC

Guru**** 2501885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531058/bq25723-bq25723-input-mlcc

器件型号:BQ25723

工具/软件:

此建议是否也适用于 2 节、3 节和 4 节电池设计? 如果是、我们能否用钽电容器替换输入 MLCC、以消除可闻噪声? 如果这种替代是可行的、您能否提出适当的解决方案?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    此建议是否也适用于 2 节、3 节和 4 节电池设计? 如果是、我们能否用钽电容器替换输入 MLCC、以消除可闻噪声? 如果这种替代是可行的、您能否建议合适的解决方案?

    我们建议混合使用钽和 MLCC。 钽电容器通常首选用于抑制可闻噪声、而陶瓷电容器更适合滤除高频噪声。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否为 45W 和 60W 系统推荐合适的钽电容器和 MLCC 组合? 具体来说、2 节、3 节和 4 节电池配置需要多大的有效输入电容、它们之间有何不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    建议的输入电容数量请参考我们的原理图检查清单:e2e.ti.com/.../BQ2570X_5F00_BQ2571X_5F00_BQ2572X_5F00_BQ2573X_5F00_SchematicChecklist-_2800_38_2900_.pdf

    此致、

    基督教。