This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 基于 ARM 的微控制器论坛

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530925/arm-based-microcontrollers-forum

器件型号:BQ79758

工具/软件:

TI 专家:

我在 BMS 项目中遇到了以下问题。 当程序通常采集电压和温度时、我通过 GUI 发送一条命令以使 MCU 进入睡眠模式。 随后、我发送 SleepToActive 命令以使 BQ79758 和 BQ79600 芯片进入有效工作模式。 但是、实际测试表明它们通常无法进入活动模式。 在 SLEEP 模式下、可以以 400ms 的间隔观察到检测信号。 关于此器件、TI 在文档中提供的信息有限。 您能否帮助提供详细的操作步骤? 谢谢!

以下是我的一些操作:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    纵观软件、器件似乎正在使用 FRMWRT_STK_W WriteReg (0、CONTROL1、0x90、1、FRMWRT_STK_W) 写入 slp2act; 如果器件仍处于睡眠状态、则器件将无法发送 slp2act 音调。 请尝试在基底器件上运行 slp2act 命令以唤醒堆栈。  

    此致、

    John