This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54308:UVLO 和放大器;EN 触发点

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522942/tps54308-uvlo-en-trigger-point

器件型号:TPS54308

工具/软件:

这是采用 TPS54308 的 Flybuck 设计。

UVLO 触发点有两种设置。 一种是内部 Vin UVLO。 下降沿的 VIN UVLO 的最小值为 3.3V、最小值为 3.6V、典型值为 3.9V、max、第二个是使用带有 EN 引脚的可编程电阻分压器。  

如下面的波形所示、黄色上存在某种开关尖峰。 但当通过 EN 引脚设置 UVLO 时、问题就消失了。 为什么?

应用:UPS 的栅极驱动器辅助电源。 (Flybuck 拓扑)

UVLO by VIN UVLO

UVLO 由 EN 引脚实现

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    输出电压。 UVLO by VIN UVLO“在 VIN 达到圆圈中突出显示的 UVLO 之前、降压器不会切换(如果 UVLO by EN 引脚,降压转换器会进行开关)、并且测试用例是什么。

    关于在 VIN UVLO 区域下进行开关、您是否遇到了任何功能问题或观察结果?

    您测试过多少台设备并看到了上述行为。  

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为我没有听到回声、所以我假设这个问题已经解决。

    此致、

    Haseen。