This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:输入电流限制

Guru**** 2521850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530582/bq25720-input-current-limit

器件型号:BQ25720

工具/软件:

您好、TI 团队、

在新工程中、正在使用 Bq25720。 客户要求适配器在没有电池时提供超过 12A 的电流、但 Bq25720 的输入电流限值为 10A。 我是否可以降低检测电阻来增加输入电流限值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好交换机、

    在新项目中、正在使用 Bq25720。 客户要求适配器在没有电池时提供超过 12A 的电流、但 Bq25720 的输入电流限值为 10A。 我是否可以降低检测电阻来增加输入电流限值?

    遗憾的是、BQ25720 无法更改输入检测电阻器以支持大于 10A 的输入电流。 要获得如此高的输入电流、我唯一的选择是 禁用 IINDPM。

    此致、

    Chistian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian:

     禁用 IINDPM 是否意味着将 0000 写入寄存器 22h?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好交换机、

    否、您需要写入 REG0x12[1]=0

    此致、

    基督教。