This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26480:电源管理 IC — 低噪声

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531494/lm26480-power-management-ic---low-noise

器件型号:LM26480
主题中讨论的其他器件:TPS65050

工具/软件:

您好、  
我需要一个包含 4 个 LDO 的电源管理 IC。  
具体要求如所示

每个 LDO 应具有单独的 EN 引脚

2.每个 LDO 输出都应可通过硬件配置。 它应该具有单独的反馈引脚。  

电压范围:  
输入电压:1V 至 15V

VOUT:1.5V 至 5V

Iout:6a

请为该终端应用建议使用噪声极低的电源管理 IC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您关注 TI PMIC。  

    TPS6505x  器件系列中、TPS65051、TPS65054 和 TPS65056  将更适合您的需求。

    •  4 个外部可调 LDO、在其反馈引脚上带有电阻分压器。  
    • 每个 LDO 都有自己的 EN 引脚
    • 输入电压:1.5V 至 6.5V
    • VOUT:1V 至 3.6V

    LDO 通常无法支持高电流。
    VLDO1 和 2 最高可支持 400mA。 VLDO3 和 4 最高可支持 200mA。
    此器件还提供 2 个可使用的额外降压转换器。

    对于高达 6A 的更高电流、需要使用降压转换器。  

    请查看该器件系列、看看它是否符合您的需求。
    由于 TPS65050 和 TPS65052 共用一个数据表、但没有可外部调节的 LDO、因此数据表可能会令人困惑。

    如果您有任何问题、或者想要任何其他器件建议、敬请告知!

    此致、
    Sarah