This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3645:LM3645 其他特性建议

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3645

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530261/lm3645-lm3645-other-feature-recommendation

器件型号:LM3645

工具/软件:

您好团队

我想提出我们的 LM3645 解决方案。

但某些器件可能不符合下面的要求。 您能帮我推荐吗?

我刚注意到、这个器件不需要 12V 电压。 我需要使用 DC/DC 转换器、因为电源为 12V、这种做法并不具有成本效益。

是否有类似的情况、但采用 12V 输入电压?

 

顺便说一下、能否将 2 个通道连接在一起、以便 TOR 引脚可以启用分配通道上的 LED、从而覆盖配置为正常 LED 输出的另一个通道?

亮度是否与 100% PWM 上驱动该 LED 的 1 个通道相同?

BRS

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

    我们的专家将在下周回复您。 感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    您的应用中有什么 LED 配置? 如果 Vin 始终高于 LED VF、则您可能需要一个降压转换器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy

    请从客户端查看以下配置。

    驱动 4 到 6 个串联的 LED、具体取决于颜色。 每个 LED 的典型 Vf 为~2.8V

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    4x2.8V 为 11.2V、低于 Vin 12V。 在这种情况下、升压转换器可能无法调节 LED 电流。

    客户是否确定了 Vin 电压? 对于简单的升压 LED 驱动器、5V 是更好的选择。