This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24170:器件选择

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531089/bq24170-device-selection

器件型号:BQ24170
主题中讨论的其他器件:BQ25750BQ25730

工具/软件:

您好的团队、  

您能建议 3 节电池充电的最佳替代方案吗? 谢谢!

要求:  

1. 3S1P、锂离子

2. 12 V、15V 适配器

3、电源管理路径

4.3A 用于电池充电、6.5A 用于系统供电。  

5. I2C、监视充电状态

6. 0V 充电会更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    对于 12V 和 15V 适配器且 VREG=12.6V、您将需要一个降压/升压转换器。  对于 9.5A 总电流、我推荐 BQ25750。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jeff、  

    是否可以在此处应用 BQ25730? 以减小封装和降低成本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailun、

    是、但 BQ25730 不提供充电终止功能。  它需要一个监测计来监测电压和电流。  然后、主机软件会监测电量监测计并向 BQ25730 发送 I2C 写入以禁用充电。  BQ25750 包含终止特性。

    此致、

    Jeff