This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS715:标识"new"与"old"芯片版本

Guru**** 2580125 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530842/tps715-identification-of-new-versus-old-chip-versions

器件型号:TPS715

工具/软件:

您好 TI

我们正在以不同的版本(可调,3.3V、5.0V)使用 TPS715 系列

出于文档目的、我需要能够区分“旧“和“新“芯片版本。

我找到了一个有关可调版本的相关主题,其中提到了带有“新“芯片版本的产品可以通过 发货标签上的代码“CSO: Rfb“来识别。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450651/tps715-the-different-between-tps71501dckrm3-tps71501dckr?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS715#

对于固定输出电压版本、此代码是否相同?

如果没有、我应该使用什么代码来标识这些器件型号的“新“版本?:

TPS71533DCKR (M3)
TPS71550DCKR (M3)

提前感谢。


此致  
Janus Honor é

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好: Janus、

    所有 M3 器件都是新芯片。 如另一个主题所述、区分新芯片和旧芯片的最佳方法是使用发货标签。 CSO:RFB 是新芯片、所有其他芯片都是旧芯片。 这同样适用于固定版本。

    此致、

    Daniel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel

    非常感谢您的 快速响应。 这大有帮助。

    此致
    Janus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Janus、

    不用客气。 我即将结束该主题。

    此致、

    Daniel