This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712:UCC27712

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531326/ucc27712-ucc27712

器件型号:UCC27712

工具/软件:

您好:  

是否有 使用 UCC27712 栅极驱动器在晶体管的高侧和低侧驱动 100%占空比的参考设计? 我知道它需要浮动电源来偏置高侧晶体管的栅源电压、但我不确定它的具体实现方式。 在以 100%占空比驱动低侧晶体管时、我是否也需要担心该晶体管? 如果两者都以 100%占空比运行、会发生什么情况?

我的应用是有刷直流电机、它不是基于 PWM 信号(而是静态信号,有时是导通或关断)、我考虑使用其中的 2 个栅极驱动器 IC +外部晶体管。 遗憾的是、由于一些限制、我无法在我们的应用中使用 TI 支持的那些出色的完全集成 IC。  

*修订

我注意到另一个关于这个电路的帖子(浮动电源)。 在使用以下配置时、是否需要小心?  有任何限制? 如上所述、我将其用作有刷直流电机驱动器、其中输入仅基于离散信号、例如开启 10 秒、关闭 10 秒。 这将通过结合 2 个栅极驱动器 IC 和 4 个晶体管来完成。 我想确认除了将 HB-HS 之间的电压保持在建议范围之外、是否有任何其他需要注意的事项。  

谢谢你  

此致、