This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:使用 BQ25798 数据从 MAX17261 校正 SoC 估算 (2 个 LG MJ1 18650 电池–7.2V、3.5Ah、25Wh)

Guru**** 2485785 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531526/bq25798-using-bq25798-data-to-correct-soc-estimate-from-max17261-2x-lg-mj1-18650-cells-7-2v-3-5ah-25wh

器件型号:BQ25798

工具/软件:

您好 TI 支持团队:

我正在使用 MAX17261 电量监测计、用于根据估算电池包的充电状态 (SoC) 2 个 LG 18650 MJ1 3500mA(绿色) 电压。 标称电池组规格为:

  • 电压: 7.2V(完全充电~8.4V、标称值~7.2V)

  • 容量: 3.5 安时

  • 能源: 25Wh

  • Cell 链路: LGMJ1 18650

正在使用为电池组充电 BQ25798 充电器 IC。

我观察到 MAX17261 报告的 SoC 值随着时间的推移会漂移或变得不太准确、尤其是在温度和负载条件不断变化的情况下。 我想通过参考来提高 SoC 精度 来自 BQ25798 的实时充电器数据 、具体来说:

  • VBAT IBAT ADC 读数

  • 充电器状态 、包括充电完成指示灯

我打算使用这些参数来定期校正或验证 MAX17261 报告的 SoC、而不是完全更换测量仪表。

请提供以下指导:

  1. 的准确性和稳定程度 VBAT 和 IBAT ADC 用作外部 SoC 校正的 BQ25798 是什么?

  2. 有推荐的技术或算法可供使用 使用 BQ25798 数据优化第三方 SoC 估算 比如 MAX17261 中的那些吗?

  3. 有任何问题 TI 应用手册、参考设计或相关示例 演示如何使用 BQ25798 数据进行 SoC 校正或电量监测计校准?

任何见解或建议都将非常感谢。

此致、

Sai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:

    关于 1、数据表不提供绝对精度规格。  ADC 值仅用于合理性检查。  12 位 ADC 设置的读数为~50-100mV/A 低电平、较高位的读数约为  ~50-100mV/A 高电平。

    关于第 2 和第 3 条、没有

    此致、

    Jeff