This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:4kW 负载、4kW PFC 设计中的 MOSFET 故障

Guru**** 2485795 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC28070-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531282/ucc28070-mosfet-failure-at-2-6-kw-load-in-4-kw-pfc-design

器件型号:UCC28070

工具/软件:

您好:

我正在 使用 UCC28070 控制器开发一个 4kW 功率因数校正 (PFC) 电路。
该设计基于 Design_Tool TI 提供的 UCC28070_UCC28070-Q1。

空载时、输出电压稳定在 382V  
然而、当 施加 2.6kW 电阻负载时、其中一个 MOSFET (IPP60R016CM8) 会迅速过热并出现故障(爆炸)。

我在两个不同的电路板上重复了该测试、在这两种情况下、只有一个 FET 发生故障、而所有其他元件保持不变。

如果能深入了解导致此问题的原因、我将不胜感激。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法一起上载数据。
    这是我制作的设计材料。
    e2e.ti.com/.../4572.PCB_5F00_Project.pdf
    原理图

    e2e.ti.com/.../UCC28070_5F00_Design_5F00_Tool_5F00_2.0_5F00_4KW-250611-_2D00_–220V-_04C8A9C6_.xlsm

    =>设计工具


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对输出端施加 2.6kW 时您是否有波形? 您进行了什么样的调试活动、观察结果是什么?

    如需设计调试支持、请离线联系我们的 FAE。 他们可以直接通过电子邮件与您联系。 如有必要、也可安排会议。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    용했을 때의 파형이 있나요? 어떤 종류의 디버깅 작업을 수행하셨고、어떤 관찰 결과가 있나요?

    如何联系 FAE?
    我仍然不擅长调试、因为我是初学者

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以先联系 TI 在韩国的办事处。

    https://www.ti.com/info/contact-us.html

    此论坛旨在解答与 IC 相关的问题。  

    概括来说、如果功率 FET 没有散热器、很可能会在 2.6kW Pout 下过热并会烧毁。 您可以先尝试添加散热器。

    同样、如果您继续观察问题、请确保测量波形并执行基本调试活动。