This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:原理图感应检查

Guru**** 2353800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530520/bq25895-schematic-sense-check

器件型号:BQ25895

工具/软件:

您好、

我是一名学生、正在开发基于 BQ25895 的定制 PCB。 我打算在高达 3.1A 的电流下使用 5V 升压、并且根本不会使用 SYS 输出。 我真的很感激对我的原理图进行合理的检查。 我的主要问题是、由于我不使用 SYS 输出、是否仍需要输出电容器和电感器? 我的原理图基于数据表中的典型应用。  

我选择的电感器是 IHLP2525CZER2R2M01

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、首先解答您的问题:虽然您不使用系统输出 、但您肯定需要输出电容器和电感器。 这里的内核开关电池充电器只是降压转换器、带有用于恒流、恒压充电曲线的控制环路、电感器和电容器至关重要、就像在任何其他降压转换器中一样。 此外、电感器在反向升压模式下也很重要、而输出电容器成为升压转换器的输入电容器。

    至于您的原理图、它看起来很好并带有一些注释

    1、INT 和 STAT 是开漏输出、因此它们应具有上拉电阻、除非您的主机进程具有您计划使用的内部上拉电阻

    2.如果不受主机控制器控制、OTG 引脚应连接高电平、我将与星期一上的同事核实、但我不认为它有内部上拉电阻器、仅当寄存器位设置且此引脚为高电平时才会启用 OTG 升压模式。

    3.由于额定电压和封装尺寸未列出,我建议您检查并确保所选电容器不会降低预期电压。

    电感器选择看起来也很好

    谢谢您、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Sam。

    非常感谢您的迅速回复! 我一定会解决这些问题。 至于额定电压、它们均为 16V 或更高以及 X5R 或 X7R。

    此外、假设还没有配置 I2C 时、其默认充电电流为 2A、OTG 仍然可以提供 5V 3A、这是不是正确的? 否则、我计划使用 ATtiny85 进行 I2C 控制。

    是否也可以从热性能和 EMI 方面快速审查布局?

    该电路板为 6 层堆叠、SIG/PWR GND SIG/PWR GND SIG/PWR、外层为 1oz 铜层、1.6mm 电路板上内层为 0.5oz:

    该层上还将有接地覆铜。 我主要关注的是热性能(理想情况下在典型负载下不会过热,因此大约在 2A 充电时)和电感器和电容器的放置。

    再次感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我将再次给您介绍星期一的布局、但您认为充电电流默认为 2.048A 是正确的、并且默认设置 OTG_EN 位、因此只要您对其余预设(终止电流,调节电压等)正常 、您的应用就不需要 I2C 控制。 要启用 OTG 升压的完整条件列表、请参阅 数据表的第 8.2.5 节。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我回顾了您的布局、认为在 2A 充电电流和接地层的牢固连接下、热性能不会有任何问题。 对于 EMI、我建议您尽量减少将开关引脚连接到电感器的布线面积、并对所需电流尽可能合理。 (请参阅器件数据表第 11.1 节要点 2)。 如果您想在布局完全布线后再次发送布局、请随时执行此操作。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、非常感谢您的帮助! 您的反馈非常重要、因为我没有任何精通 PCB 设计的教师来要求学校进行审核

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您、我将继续并关闭该主题、现在可以重新打开它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  完成了 更新原理图的完整路由版本、希望收到反馈。 我添加了一个 LDO 以获得稳定的 3.3V 电压、从而为放置在底层的所需引脚提供上拉所需的 VREF。 通过 2 个内部接地平面以及顶层和底层接地覆铜、堆叠保持不变。  

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、对于 3.3V LDO、我很好奇您的最低电池电压是多少、在大多数单节电池应用中、它通常低于 3.3V。 通常、系统电压用于上拉线路。

    总的来说、布局看起来不错、我只需为 C31 和 C57 添加接地过孔、并在 PGND 引脚附近添加接地过孔。 我还建议使用拼接过孔、因为您在多个层上使用接地覆铜。https://resources.altium.com/p/everything-you-need-know-about-stitching-vias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最小值可能约为 3V、根据数据表、上拉电阻器的 VREF 建议介于 1.8V 至 3.3V 之间。 我相信 LDO 只是会在电池电压降至 3.3V 以下后传递、电池电压仍应高于 VREF 所需的 1.8V。  由于给定的 VREF 范围、我在数据表中略微感到困惑。我认为无法使用 VSYS、因为电池电压可能高达 4.2V、这会超过给定的 3.3V 最大值。

    否则,非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否参考了数据表第 9.2 节中给出的 VREF 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这些只是给定应用的示例值、该芯片将读取 低至 1.4V 的逻辑“1"。“。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、好的、所以只要连接到 VSYS 并移除 3.3V LDO 就足够了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要微控制器能够承受其 I2C 引脚上的最大电池电压。