This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:写入后验证静态 DF

Guru**** 2486455 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531338/bq40z80-verifying-static-df-after-writing

产品型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具/软件:

我们最近发现、数据闪存中有一小部分静态设置与写入电池包的配置文件不匹配。  我们怀疑写入被中断、或 SMBus 在通过 BQStudio 进行写入期间遇到错误。

我们想介绍一个生产步骤、来验证静态 DF。   

我看到 TRM 的第 18.1.6 节中注明了静态 DF 签名。  但是、它未能与执行内部校验和比较的器件进行比较、并且仅返回 0 或 1、具体取决于结果。   
我们希望从外部计算 Configuration 文件静态值的校验和、并从 BQ40Z80 中提取校验和、然后对两者进行比较。  

例如、我们想确保写入的静态 DF 值与我们的外部配置文件相匹配。

我意识到、可以在 BQstudio 中加载配置文件、然后从 BQ40Z80 读取闪存、然后通过用红色突出显示不同的电池来执行比较。  但是、这是一个缓慢的手动过程。  此外、我们计划切换到使用我们系统的微控制器(在与 BQ40Z80 相同的 SMBus 上)来写入 DF 并验证校验和。

这是可能的吗?  如果是、我们在哪里可以找到包含在被视为“静态“的 DF 值子集中的值列表、以便我们可以从配置文件计算校验和?

谢谢您、

此致、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel、

    已分配此趋势、并将随附一个响应。

    谢谢您、
    Alan