This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:使用电流传感器代替分流器进行电流检测

Guru**** 2485795 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531189/bq34z100-r2-using-current-transducer-instead-of-shunt-for-current-sensing

部件号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100

工具/软件:

您好、专家

我想问是否有办法使用电流传感器(DHAB S/125 等) 具有 0 到 5V 输出、而不是分流寄存器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kim、

    这是无法实现的、因为 BQ34z100 上 SRP 和 SRN 引脚的最大电压范围为–0.3V 至 3.05V 并且 DHAB S/125 输出  

    谢谢您、
    Alan