This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:PD 要求

Guru**** 2486455 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25730, TPS25751, TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530661/tps25730-pd-requirement

器件型号:TPS25730
Thread 中讨论的其他器件: TPS25751TM4C123GH6PM

工具/软件:

你(们)好

客户公司需要以下功能。
我可以使用 tps25730 实现以下功能吗? 如果没有、请向我推荐其他器件。

要求

-必须支持 VID、PID、XID、FW/HW 版本和 VDM(供应商定义的消息)的扩展消息、以包括名称、串行  

- 当终端用户未从电源设备或电源线接收到正确的电压或功率时、设备必须向其提供视觉指示

- 受电方端口必须能够发现 PSU(与电源单元 (PSU) 相关的信息、可通过设备和电缆信息读取这些信息、并将此信息传递给主机

-电源电缆 — USB-C PD(6 英尺至 2 米)无源 USB2.0 协议电缆,带电子标记,能够通过电缆 VDO 响应发现身份。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    TPS25730 将无法满足您的要求。

    TI.com 上提供的符合 PD 标准的唯一其他选项是 TPS25751、但也无法满足您概述的要求。  

    特别是、我们没有用作电缆 (SOP1) 并响应电缆 VDO 的 PD 控制器。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的支持。

    查看您建议使用的 TPS25751 EVM、TM4C123GH6PM 用作 MCU。


    但我认为它太贵了。 您能推荐更具价格竞争力的 MCU 吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    抱歉、困惑不解、我提到了 TPS25751、因为它是唯一的其他选项、 但它仍然无法满足您的要求 。 如上所述、我们没有会通过电缆 VDO 进行响应的 PD 控制器。

    TI.com 上兼容 PD 控制器的唯一其他选项是 TPS25751、它也无法满足您概述的要求。  [/报价]

    谢谢。此致、

    Chris