This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27519A-Q1:请查看原理图

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27519A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531434/ucc27519a-q1-please-review-the-schematic

器件型号:UCC27519A-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用 UCC27519A-Q1 制作了原理图。 您能回顾一下吗?

-输入为 PWM 信号、2Hz/0~100%占空比/0~5V PWM 信号。

-输出为 15V 用于打开 FET。

如果有任何提高性能的建议、敬请告知。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chase、

    感谢您联系 TI 提出有关 UCC27519A-Q1 的问题。

    请参阅随附的原理图审阅模板以供参考。

    e2e.ti.com/.../3364.UCC27518_5F00_9-Schematic-Review-Template.xlsx

    以下是一些注意事项:

    EN 引脚可以保持悬空、因为它将在内部拉高、或者您可以将其连接到 VDD 以始终启用驱动器。 如果您希望能够禁用该驱动器、则需要将其连接到控制器引脚。

    2.建议 IN+引脚在其上安装一个 RC 滤波器、并在靠近驱动器的位置放置一个 0-100 欧姆电阻和一个 10-100pF 电容器、以确保为驱动器提供干净的方波输入。

    3、栅极电阻值 1kOHM 比典型值大得多,会大大减慢晶体管的开关转换。 如果慢速转换是可以接受的、这是可以接受的、但该值通常小于 100 欧姆。

    4.栅源电容器 (C31) 为 100nF、它是一个与晶体管并联的非常大的负载。 这也会大大减慢转换时间。 如果包含该器件、则该器件通常小于 10nF、通常不需要该器件、但最好为其提供配置。

    5.您的组件尺寸大于这些电路的典型尺寸。 通常、您组装的电阻器为 0603、这将有助于优化布局、而 VDD 旁路电容器的 100nF 电容器为 0603、1uF 电容器为 0805。

    如有任何问题、请告诉我。

    谢谢您、

    William Moore