This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25762-Q1:TPS25762-Q1 可用作 USB-PC + PPS、无需任何编程或配置

Guru**** 2534900 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25762-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530821/tps25762-q1-tps25762-q1-as-usb-pc-pps-without-any-programming-or-configuration

器件型号:TPS25762-Q1
主题: TPS25762DQ1EVM 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我想使用 TPS25762-Q1 作为 USB-PPS PD + PPS 的充电器、但不想进行任何配置或编程。  

我的意思是只将它焊接在电路板上、它应该会自动工作。 如果最终结果支持 PPS、则使用默认值没问题。

请检查并提供建议。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hossam、

    如本 主题中所述、TPS25762-Q1 无需任何额外编程即可支持 USB PD + PPS。

    如果 TPS25762-Q1 在没有 EEPROM 的情况下引导、则将加载默认的应用配置、其中包括 PPS。 数据表中提供了更多信息。 请参阅第 8.3.2 节、了解该器件的 TVSP 引脚以及第 37 页的信息。  

    例如、如果 R_TVSP 开路、则端口最大 PDP 将设置为 60W(请参阅表 8-6)。 如表 8-7 所示、SourceCap 将包括固定 PDO 和 PPS。

    BR、

    Seong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    因此、如果我像没有 EEPROM 的数据表\ref 设计一样连接它、它将与常规固定 USB-PD(5、9、12、15 等)一起工作 和 PPS 是根据受电方的需求进行通信的吗? 假设 R on tvsp 为开路并连接建议的阻尼器+ 0.1u tvsp 盖。  

    请确认这一点。

    如果您有可以使用的简化原理图、请将其链接起来。


    我在搜索器件后找到了此器件型号: https://www.digikey.com/en/products/detail/texas-instruments/TPS25762CAQRQLRQ1/22106870

    请检查并告知此问题是否正确、以及同一器件的每个器件型号之间有何差异?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hossam、

    是的、您的理解是正确的。

    您可以在 此处参阅 TPS25762DQ1EVM 用户指南的第 4 节中的原理图

    您链接的器件是 TPS25762CAQRQLRQ1。 如果没有 EEPROM、此型号将无法工作。  您所需型号的 OPN 是 TPS25762DQRQLRQ1

    C 和-CA 版本是 之前的版本。 CA 版本在-C 之后发布、可支持冷启动或非稳态 VIN 引导、您可以 在此处阅读相关内容。 D 版本是最新的版本器件、支持无 EEPROM 运行以及非稳态 VIN 引导。

    希望这对您有所帮助、

    Seong