This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP020509:DCP020509 上的并行连接和电流共享

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: DCP020509, UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531502/dcp020509-parallel-connection-on-dcp020509-and-current-sharing

部件号:DCP020509
主题: UCC29002 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

在我的应用中、我需要并联使用 2 个 DCP020509、因为我需要最大约 350mA 电流。

根据数据表、可以并联这些元件。 是否有内置的电流共享机制?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DCP020509 可与离子并联连接、但不包括主动负载共享。 UCC29002 是一个可施加到 2 个 DCP020509 的有源负载共享控制器示例。

    此致、

    Steve