This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61251:用于无线充电项目的升压 IC

Guru**** 2487075 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61251, TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530893/tps61251-boost-ic-for-wireless-charging-project

器件型号:TPS61251
主题中讨论的其他器件: TPS55340

工具/软件:

您好、

我必须为 无线充电项目设计一个升压转换器、该项目需要 USB-USB PD 适配器提供恒定输入并提供可变输出。 我想问任何能够执行该功能的合适 IC。 下面列出了系统要求。

输入电压通常为 20V(但是,由于来自 USB-USB PD 适配器、输入可以在 5V 至 20V 范围内)

最大输入电流 — 3A

输出电压 — 20V 至 40V。

最大输出电流 — 3A

输出功率 — 60W

 应使用 PWM 的占空比控制由外部微控制器提供升压转换器所需的输出电压控制。

 

方面

Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    TPS61251 是一款低压升压转换器、无法满足您的需求。  您是否需要升压转换器? 输出电压是否必须达到 40V? 因为 LV/MV 升压产品的最大输出电压为 38V。 我发现 TPS55340 可能会满足您的应用要求。 此外、 我还会将该主题转发给相应的 AE。

    Aurora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aurora:

    感谢您推荐  TPS55340 IC。 IC 的额定电流正常;但是、我们可能必须在 40V 电 压下运行、这是 TPS55340 可以提供的最大输出电压。 是否有任何其他 IC 在 40V 电压下工作时可以提供一些裕度。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aurora:

    如果您需要在高达 20V 的输入电压和低至 20V 的输出电压下工作、可能需要一个降压/升压转换器来提供稳定的电源。

    在这种情况下、请查看:

    LM251772 Datenblatt、Produktinformationen und 支持|德州仪器 TI.com

    LM251772EVM-LM25190 PD 评估板|德州仪器 TI.com

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    要求是 为我的 无线充电项目设计一个升压转换器(下面提供了系统要求)、这需要来自 USB-USB PD 适配器的恒定输入并提供可变输出。 根据 Aurora 的建议、我查看了 TPS55340 IC 数据表。 它可以提供高达 40V 的输出电压、但我可能必须在 40V 的电压下运行我的系统。 因此、需要确认是否有任何其他集成式 FET 升压转换 IC 可在 40V 输出电压下工作时提供一些裕度。

    下面列出了系统要求。

    输入电压通常为 20V(但是,由于来自 USB-USB PD 适配器、输入可以在 5V 至 20V 范围内)

    最大输入电流 — 3A

    输出电压 — 20V 至 40V。

    最大输出电流 — 3A

    输出功率 — 60W

     应使用 PWM 的占空比控制由外部微控制器提供升压转换器所需的输出电压控制。

     

    方面

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    感谢您提供详细信息。 上述推荐的控制器可以做到这一点。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    我只是在 TI 网站上查看了 IC 规范、那里提到建议的 IC (TPS55340) 可以支持高达 38V 的输出电压。 我附上了网站的屏幕截图供您参考。 您能否澄清一下这一点、或者建议使用其他一些可高达 40V 的集成式 FET 升压 IC?

    此致

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    TPS55340 的绝对最大额定值为 38V、但根据您的规格、您需要 40V。 因此这并不合适。

    我也不认为功率级能够以 3A 的输出功率处理 5V 输入到 40V 输出。 这将得出输入电流为 24A。

    所以我建议使用外部 MOSFET 解决方案。

    另外、不确定我是否正确理解您的要求:

    VOUT 最大 40V

    IOUT 最大值 3A

    这将是 120W 但你只需要 60W ?

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    感谢您的答复。 我还想强调的是、最大 Iout= 3A 对应于最小 Vout= 20V、因为功率固定为 60W。 在最大 Vout= 40V 的情况下、Iout 一定会低于 3A。  

    此致

    Vivek