This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:UCC256403

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527634/ucc256403-ucc256403

器件型号:UCC256403
主题中讨论的其他器件:TIDA-010081

工具/软件:

大家好、我正在使用 TIDA-010081 参考设计以 20A 的电流驱动 48V 输出。 我重新设计了 LLC 变压器。 我正在获得 31V 的低电压输出、但无法获得所需的 48V 输出。 在使用小负载时、电源无法驱动输出、并且在 3 至 4 伏之间波动。 我使用了 TI 推荐的器件。 LLC 变压器是 4:1, 使用 PQ3535,初级: 次级: BW 16:4:2,什么可能是原因低电压在次级。  

Santosh J

TIDA-010081 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    能否请在满载、小负载和空载条件下分享设计原理图、用于 LLC 设计的设计计算器以及示波器中的 PFC 输出电压、如下图所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的纳亚克先生:

    感谢您的答复。 当前的问题是、在没有负载的情况下、PS 能够提供 47.8V 的电压、但是当连接负载并接通电源时、LLC 驱动器引脚 14 和 16 会短路。 我放大了 2 个芯片组。 您能告诉我们这里出了什么问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,这不应该发生。 如果原理图中有问题、请允许我在 1-2 天内返回。  

    此致、

    Sougata