This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3522R050:LMR3522 和 LMG3526 共用同一空间

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3526R050, LMG3522R050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531407/lmg3522r050-lmr3522-and-lmg3526-share-same-footprint

部件号:LMG3522R050
Thread 中讨论的其他器件:LMG3526R050

工具/软件:

您好的团队、

LMG3526R050 的数据表显示只有引脚 48 具有 OC 信号和 ZVD 信号之间的差异。
如果暂时不使用引脚 48、它是否可以与 LMG3522R050 一同使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jimmy、

    LMG3522R050 和 LMG3526R050 都是具有集成驱动器的 LMG3526 具有零电压报告功能的 650V 50m Ω GaN FET、LMG3522 没有该功能。

    如您所述、只有引脚 48 与具有 OC 的 LMG3522 和具有 ZCD 引脚的 LMG3526 有区别。

    是的、您可以将 LMG3526 与 LMG3522 配合使用

    LMG3522 在引脚 48 上有一个 OC 引脚、该 引脚仅报告过流保护以及 VDD UVLO、过热、高阻抗 RDRV 引脚和短路故障等其他保护特性。

    LMG3526 没有 OC 引脚、因此包括过流保护在内的所有故障均由 FAULT 引脚报告。

    除此之外、LMG3526 具有零电压检测功能、LMG3522 没有该功能。

    在使用该器件作为另一个器件的替代产品之前、请确保引脚 48 已正确连接。

    此致、

    Adithya Ankam