This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:为次级侧二极管桥整流配置 IC

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531034/ucc28950-configure-ic-for-diode-bridge-rectification-on-secondary

零件号:UCC28950

工具/软件:

我们的应用计划使用具有桥式整流器配置的 UCC28950 IC。 建议如何配置 DELEF、OUTE、OUTF 和 ADELEF 以在不进行同步整流操作的情况下运行 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gabriela、

    若要在次级侧将 UCC28950 与桥式整流器搭配使用 、您可以将 DCM 引脚连接至 Vref 引脚、这将强制控制器在整个负载范围内以 DCM 模式运行、并且无论负载条件如何、都不会提供 E 和 F 脉冲。

    除此之外、您还可以通过电阻器将 ADELEF 引脚连接到 GND 并将 DELEF 引脚连接到 GND(允许的电阻值为 13k Ω 至 90k Ω、因为控制器处于 DCM 模式,只要在范围内,电阻值就无关紧要)。  

    对于 OUTE (OUTF) 引脚、最好在 OUTE (OUTF) 和接地端之间连接一个 47pF 电容器。 这些引脚能够驱动 0.2A 电流、其输出负载不应高于 100pF。 因此、在 OUTE (OUTF) 和接地之间连接 47pF 是安全的选择。 还可以在 OUTE (OUTF) 和接地之间连接一个~Ω 100k Ω 电阻器。

    此致、

    Deepak K