This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24712:询问是否需要对计算表进行任何更改

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530850/tps24712-ask-if-any-changes-are-needed-for-the-calculation-sheet

器件型号:TPS24712

工具/软件:

我想问一下、是否需要对与原理图相关的计算表进行任何修改。
请注意、我附加了后端 12V_EDGE 规范、请注意、后端器件使用 35W 负载。

如果需要进行任何调整、请通知我。
感谢您的时间和支持。

 e2e.ti.com/.../TPS24712-SCH.pdfe2e.ti.com/.../TPS24712DGSR.pdfe2e.ti.com/.../PSMN1R2_2D00_25YL.pdfe2e.ti.com/.../TPS24712_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_review_5F00_PSMN1R2.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的联系。 请在输入端添加一个 SMBJ12A TVS 二极管。 否则、原理图看起来很好。