This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61220:直通功能

Guru**** 2353800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61220
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530995/tps61220-pass-through-function

器件型号:TPS61220

工具/软件:

尊敬的 TI 工程师:

我们对 TPS61220 的直通函数有一些疑问。 现在我们要将输出电压设置为 2.1V、当输入电压范围为 2.1V 至 2.7V 时  、它是否会 进入旁路 100%占空比模式? 如果能够实现、此时的效率是多少? 输出负载为 1.5mA。

我们从数据表中可以了解到它 在关断期间支持直通功能。  但我理解是、如果它处于关断模式、VOUT 引脚上将没有输出、此时直通功能毫无意义。

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    器件将进入直通模式。 VOUT = VIN-V_DIODE_HIGH_SIDE (0.4V)。 Vin=Vout *Iout/(Vin*Iin)=(Vin-0.4)/Vin Eff。

    在关断模式下、EN=LOW、但 Vin 已通电、例如 2.1V、Vout 将连接到 Vin、等于 Vin-0.4V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nini:

    感谢您的回复。  我能否理解、当 Vin-Vout>0.4V 时、TPS61220 将进入直通模式、效率为 Eff =(Vin-0.4)/Vin?

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    大约 Vin>Vout+0.1V、并非完全为 0.4V。 高侧二极管的正向电压与传导电流的范围一致。