This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51610:降压输出端具有大电容

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522552/lmr51610-large-capacitance-on-buck-output

器件型号:LMR51610

工具/软件:

我正在使用 2 类纹波生成网络来设计一个降压转换器。

我需要与稳压器上的下游负载并联至少 5000uF 的电容。

是否在稳压器输出和之间添加了一个电感器或铁氧体磁珠

下游负载大电容器不会影响纹波生成网络的运行。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否再次确认器件型号? LMR51610 是一款峰值电流控制器件、不需要纹波生成电路。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对此有任何更新?

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    因为已经有一段时间了、我将暂时关闭该主题。 如果您需要进一步的帮助、请随时重新打开。

    此致

    Niranjan