This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR60420:降压转换器

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530908/lmr60420-buck-converter

部件号:LMR60420
主题中讨论的其他器件:LM25143

工具/软件:

应该使用哪个降压转换器 来通过 800W 控制 Vin24V 和 0V 至 18V 的输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能解释一下 VOUT 范围吗? 是否需要在 0 至 18V 或某些中间值范围内调节 VOUT? 功率是否固定在 800W、最大负载电流是多少?

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Vout 范围应在 0V 至 18V 之间动态调整 (Vin = 24V“已修复“)。
    则最大电流大约为 44 安培。

    此致、
    鲁道夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rudolf:

    对于 44A 等高电流、我建议使用双相解决方案。 你可以看看 lm25143 : https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm25143.pdf , 一个双通道降压控制器。

    要获得可调输出、一种方法是使用 DAC 控制反馈电压。 您可以参考: https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZT335 了解更多信息。

    此致、

    Niranjan