This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22950:反向电流阻断

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530552/tps22950-reverse-current-blocking

器件型号:TPS22950

工具/软件:

您好:

在 TPS22950 数据表的第 7.5 节中、指定了 44mV (VOUT > VIN) 的激活阈值 VRCB:

数据表的第 9.3.4 节说明如下:



那么、如果达到 VRCB 激活阈值、TPS22950 是否会阻止反向电流? 或者、如果反向电流大于仅 900mA?

如果达到 VRCB 并且反向电流小于 900mA、则器件不会阻止该反向电流?

谢谢、此致、

Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christoph、

    是、TPS22950 在 TPS22950-VIN VOUT 级别下工作。 当 VOUT 比 VIN 高出 44mV 时。 RCB 将生效并阻断反向电流。

    那么、如果达到 VRCB 激活阈值、TPS22950 是否会阻止反向电流? 或者、如果反向电流大于、则仅限 900mA?

    是的、它是最新的。 器件能够阻断超过 900mA 的反向电流。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    感谢您的回答。 那么、低于 900mA 的反向电流也会被阻断吗? 数据表说:

    '当超过反向电流阈值(约 900mA) 时)时、在开关关闭以停止电流流动之前有一段延迟时间 (TRCB)。'

    那么、 如果 VOUT 比 VIN 高 44mV、但反向电流小于 900mA、会发生什么情况?

    谢谢、此致、

    Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、 如果 VOUT 比 VIN 高 44mV 但反向电流小于 900mA 会发生什么情况?

    它将进行阻止。 反向电流比较器基于 VOUT 电平工作、不会反向电流电平。 900mA 是根据 Rdson 计算的