This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74930-Q1:电源输入从 14 伏跳至 19 伏、输出下降并在 1 秒内重新启动。

Guru**** 2390945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74930-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531015/lm74930-q1-power-input-jump-from-14volts-to-19volts-output-drop-off-and-reboot-in-1sec

器件型号:LM74930-Q1
主题中讨论的其他器件:LM74930

工具/软件:

尊敬的 德州仪器团队成员:

   问题:我们有一个使用 LM74930-Q1 的项目、 在从 14 伏到 19 伏的电压跳跃测试中、我们发现 HGATE 趋于低电平、FLT 变为低电平、输出电压下降。  在 1 秒内、IC LM74930 会自动恢复正常。  

设计:请参阅上图中的原理图。  

分析:我想这是由过压引起的、所以我移除了 R12814 和 R 12817。 此问题没有任何变化。 然后、出于过流问题、将 R ILIM 短接至 GND、但没有变化。  

问题:故障的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:

    如果器件在 1s 后恢复、这意味着器件进入某种故障、从而触发自动重试模式。 TMR 引脚上的 68nF 电容器决定了 1 秒自动重试时间。

    由于 ILIM 不起作用、因此 SCP 有可能被触发。 您可以将 SCP 电阻从 50 欧姆增大到更高、从而增大阈值并进行验证。

    在波形中探测电流有助于调试。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了、感谢您 提供的出色建议。