This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:限流期间的输出压降

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531196/tps2595-output-voltage-drop-during-current-limiting

器件型号:TPS2595

工具/软件:

尊敬的支持团队:

数据表指出、当电流受到限制时、输出电压会下降。
www.ti.com/.../tps2595.pdf
是否可以计算出该输出压降的大小?
此外、是否有任何输出压降较小的产品?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-San:

    是的、输出电压将取决于施加的负载。 例如、在某些应用中标称电压为 12V、客户将 ILIM 设置为 1A。 现在、在某些用例中、施加的负载小于 12 Ω、电流将增加。 以 6 欧姆的负载为例。 预期电流为 2A、但器件会将电流限制为 1A。 因此输出电压将变为 6 欧姆*1A = 6V。  

    此致、
    Arush  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:
    感谢您的答复。

    其他器件的行为方式是否类似?
    是否有任何输出压降较小的产品?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-San:

    其他设备的行为方式是否类似?

    所有限流器件的行为方式都是类似的。 压降将完全取决于客户/系统用例施加的负载。

    此致、
    Arush