This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:EN/UVLO、OVLO 和 PGTH 引脚的反极性保护

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531227/tps25947-reverse-polarity-protection-for-en-uvlo-ovlo-and-pgth-pins

器件型号:TPS25947

工具/软件:

您好:

我对 EN/UVLO、OVLO 和 PGTH 端子的反极性保护有疑问。
如果上述信号端子连接到中、则数据表中有关于上拉电阻器的注释。
不过、这些引脚的绝对最大额定值为 MIN =–0.3V。
该 IC 是否对内部信号引脚有保护电路?
数据表未说明如何保护信号引脚免受反极性电压的影响、因此请告诉我。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji-San:

    我来解释一下向器件施加负电压时会发生什么情况。 每个引脚都有从 GND 到引脚方向的 ESD 二极管。 当施加负电压时、这些二极管会传导电流、但不适用于连续电流、可能会损坏。 如果有大电阻用于上拉、它们会在施加负电压时将电流限制在安全值。  IN 引脚具有专用的保护功能。 上述绝对最小值实际上基于这些 ESD 二极管额定值。 当电流受到限制时、这很好。 通常、我们不希望他们传导电流、并且施加低于二极管压降 (~0.3V) 的负电压、电流将按照上述规格流动。

    此致、
    Arush