This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14203H:LMZ14203H_5_28

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ14203H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519786/lmz14203h-lmz14203h_5_28

器件型号:LMZ14203H

工具/软件:

    

尊敬的 TI 技术支持
问题:
我们已经决定使用 LMZ14203H 并正在设计电路。
规格如下。
输入电压:14V
输出电压:12V
输出电流:0.5A 至 2.0A
纹波电压:50mV 或更低
数据表中未提及输入电压和输出电压之间的电势差。
数据表未说明输入电压和输出电压之间的电位差。
是否可以使用上述 14V 输入电压和 12V 输出电压规格进行设计?

                                               此致、

                                                         Kumomura Yasuyuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasuyuki:

    可能存在上述电路情况。 您可以使用 Power Designer 设计满足上述条件的电路、并在可接受的范围内调整开关频率。

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasuyuki:

    由于不活动而关闭线程。

    此致

    Arpita