This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289:如何在开启输出时减小 Vin 的浪涌电流

Guru**** 2484935 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55289

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528757/tps55289-how-to-reduce-in-rush-current-of-vin-when-turn-on-output

器件型号:TPS55289

工具/软件:

通过将寄存器 06 设置为 0xA0 打开 TPS55289 输出时。 它将从 Vin 拉出大量电流(峰值 3A)、并导致我的 Vin 下降。 为什么即使没有大负载、它也会拉取这么多电流。 我的输出电容约为 100 μ F。

是否有办法减小浪涌电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongxing:

    感谢您的联系。

    是指电感电流还是输入电流?  

    我是否可以知道包括 Vin、Vout、Iout 在内的测试条件? 您还能分享浪涌电流以及 Vin、Vout、iL 的波形吗?

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是指输入电流。 Vin 为 5V、Vout 为 3.3V。 100mA。 我只能捕获 Vin 浪涌电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongxing:

    感谢您的反馈、您能否分享 Vin 浪涌电流和您测试的原理图?

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有 9V 至 5V 转换器为其供电。 测得的电流 I 为 9V 电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongxing:

    感谢提供反馈、电流是否从 TPS55289 的输入检测到? 我们还将在工作台上进行测试以观察输入电流。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongxing:

    我在移除输入电容后对 EVM 进行测试、并测量来自 5V 电源的电流。 VOUT 设置为 3.3V。 启动期间的电流低于。 峰值电流为 1A。 您是否测量 9V 至 5V 电源输入侧的电流? 如果是、您可能需要检查此阶段。

    0A 负载:

    0.1A 负载:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的数据。 1A 仍然很高。 您是否有关于如何减少浪涌的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongxing:

    负载为 0.1A 时的波形 I capture 包括软启动和稳态。 您可以看到、在软启动期间、没有高于稳态电流的浪涌电流。 因此、我认为不能进一步降低该电流。  

    在 TPS55289 启动期间、由于灌电流、5Vbus 电压将略有下降。 因此之前的 9V 至 5V 级对此响应。 我认为这是您测量的电流。 您能否请检查 9V 至 5V 级、因为降压转换器的瞬态响应通常比降压/升压转换器快得多? 您可以尝试调整补偿以降低 9V 至 5V 转换器的交叉频率。

    谢谢你。