This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27SA08-Q1:禁用开关时输入侧的悬空电压

Guru**** 2486455 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1HTC30-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530458/tps27sa08-q1-floating-voltage-on-input-side-when-switch-is-disabled

器件型号:TPS27SA08-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS1HTC30-Q1

工具/软件:

发现高侧开关在输入侧的浮动电压为 1.65V 时被禁用。 输出侧也没有连接任何器件。

这是正常的吗? 有人能确认这是预期功能吗?

它可能不会在我们的设计中引起问题、但仍然会令人奇怪、尤其是因为我们的其他高侧开关 (TPS1HTC30-Q1) 不会发生这种情况。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerard:

    感谢您联系我们、您能否确认当看到此行为时、VBB 信号是否悬空(在 1.65V 处测量)并且输出是否悬空? 数字输入引脚是否为高电平?

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIAG_EN 为高电平、EN1 低电平、EN2 悬空、锁存器悬空、SEL1 和 SEL2 被拉至 GND

    现在看到 VBB 电压为 1.2V、上周的电压为 1.65V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerard:

    这看起来是器件内部从数字输入到 VBB 的一些弱漏电流或二极管路径、但这不会给器件带来风险、因为数字引脚可以独立于 VBB 供电。

    谢谢、

    Patrick