This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289:TPS259474 和 TPS55289 之间的电容器类型:是否需要钽电容器?

Guru**** 2663155 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55289

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527415/tps55289-capacitor-type-between-tps259474-and-tps55289-tantalum-required

器件型号:TPS55289

工具/软件:

如果这个问题很容易回答、请提前做好准备。  

我将设计一个原理图、其中直流输入通过 TPS259474 电子保险丝、然后进入 TPS55289 降压/升压转换器。 该电子保险丝使用适用于 12V 至 18V 输入的设计计算器电子表格进行设计、限制为 10.8V 和 19.2V。  根据数据表、我有一个 470uF 常规电容器和电子保险丝的输出。  

 TPS55289 的设计规格为 Webench、输入电压为 10V 至 20V、最大电流为 2A 对于我的设计、请参阅此处:  

webench.ti.com/.../SDP.cgi

该设计包括钽 Cin 电容器、其替代产品主要是 铝有机聚合物电容器。  

现在我的问题是、知道我已经有这个 470 μ F 的大型常规电容器、是否可以忽略该 Cin。 如果我需要额外放置一个 Cinx、因为我的空间太紧、所以每一个可用的 mm 都是受欢迎的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    抱歉、找不到您分享的设计原理图。

    输入 470 μ F 电容器是否远离 TPS55289 的输入? 如果没有、可以在 TPS55289 输入侧附近使用几个 10uF 和 22uF 陶瓷电容器来节省钽电容器。 输入大容量电容器用于在发生瞬态时获得稳定的直流输入电压。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Bryce、  

    谢谢你。 很抱歉,我发布的链接无法正常工作,这里是我的 TPS55289 原理图的图像(希望这可以正常工作)。  

    TPS259474 的输出电容器(随后可以是 TPS55289 的输入电容器)距离不到一厘米、因此可能不会出现问题。  

    然后、我倾向于添加两个 22u/35V 陶瓷电容器、因为我在输出侧使用这些电容器、可优化 BOM。  

    此致、  
    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    您是说 C26 也是 TPS259474 的输出电容吗?

    是否会在 TPS55289 的输出端再添加两个 22uF/35V?

    能否分享输出电容器和电感器的器件型号? 我们可以检查 COMP 值。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Bryce、  

    否、上面的原理图只是我为 TPS55289 制作的设计。  

    我计划将 NCC 的 EMZS350ARA471MHA0G 用作 TPS259474 后面然后 TPS55289 之前的 470uF 电容器。 TPS55289 的电感器为 XAL6060-103MEC、这是 Webench Designer 建议的器件。 C26 将被解雇,当我按照你之前的建议, C8 将被替换为两件相同的部分与 C30、C32 和 C33。  

    此致、  
    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    谢谢。 对于原理图、

    建议在靠近 Vin 引脚的位置再添加一个 0.1uF /0402 电容器。

    2.建议使用较小的 R8 和 R9 电阻器、例如 71.5k 和 10k。

    建议对 VCC 电容器 C28 使用 0805 封装。

    4.检查 SCL 和 SDA 引脚是否均通过上拉电阻器与 VCC 连接。 如果没有 I2C、则无法启用 TPS55289。

    5.建议在 Vout 引脚附近再添加一个 0.1uF /0402 电容器。

    6.建议对 C5 和 C6 使用 0.1F/50V 电容器。

    7.请分享 C30-C33 的 ESR 值和器件型号、并在下面的计算工具中填写这些值以检查 COMP 参数。

    8.遵循布局指南。

    e2e.ti.com/.../TPS55289-Design-Calculation-V1.0.xlsx

    e2e.ti.com/.../6813.TPS55289-Layout-Guide-line.pdf

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce、  

    感谢您的大力帮助!  

    我需要几天时间来落实你的所有建议。 只是改变这一切会很容易,但我想完全了解我正在做什么。  

    我完成后会再来这里,但我认为我的主要问题之一是为什么我需要改变一些我从 webench 设计师那里获得的东西。  

    到目前为止再次感谢。  

    此致、  
    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    我们将等待您的答复。  

    此致、

    木林