This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923652:ADIM/HD 引脚和 EN/PWM 引脚的输入和输出电流

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS923652, TPS923653, TLV1821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521442/tps923652-input-and-output-current-of-adim-hd-pin-and-en-pwm-pin

零件号:TPS923652
主题中讨论的其他器件: TPS923653TLV1821

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TPS923652 和 TPS923653。

他们有一个问题,如果你能提出建议,我将不胜感激。

——

您能告诉我 TPS923652/53 的 ADIM/HD 引脚和 EN/PWM 引脚的最大输入/输出电流吗?

施加到引脚的电压为 0V 至 4.5V。

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi

    我们的专家稍后会给你答复,感谢耐心

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suchen:

    感谢您的答复。

    我期待着等待响应。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi-san:

    我正在与内部团队核实、并会尽快回复您。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi-san:

    TPS923652/53 的 ADIM/HD 引脚和 EN/PWM 引脚的最大输入/输出电流不可用。 您能否顺利地与我分享客户计划如何配置 ADIM 和 EN/PWM?  

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    感谢您的答复。

    我将与客户确认。

    请稍候。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi-San:

    没问题。  

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    我可以获得客户的意见。

    请告知您。

    ——

    我计划使用开漏比较器、例如 TLV1821 (TI)。

    当 Vout 为低电平时、根据流经比较器的电流值、Vout 可能不会完全下降到接近 0、因此我需要知道​​ADIM/HD 引脚的输入和输出电流值。

    感谢您的建议。

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shinichi-San

    让我检查一下、很快就会回复您。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi-san:

    ADIM 和 PWM/EN 是高阻抗输入引脚。 由于电流非常低、因此我们没有精确的电流值。 但您可以查看 EC 表、确保您了解高低电平阈值。

    感谢您发送编修。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    感谢您的答复。

    但是、 从您的回答来看、无法确定比较器的 VOL 是否超过 0.4V。
     ADIM 和 PWM/EN 引脚上的电流顺序 是多少? UA、NA 还是 PA?

    我 μA 它通常只有几 μ s、就 TPS923652 而言会怎么样?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    是的、电平约为~μ A。

    感谢您发送编修。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    感谢您的答复。

    我知道  ADIM 和 PWM/EN 引脚的电流是 几 μ A。

    我将与客户分享这些信息。

    如果客户有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi-san:

    感谢您的答复。 祝你度过美好的一天!

    BRS

    卢西亚