This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A02:LDO 关断问题

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521498/tps7a02-ldo-shutdown-problem

器件型号:TPS7A02

工具/软件:

您好、

我在我们的 PCB 上遇到 TPS7A0225PDBVR 问题。 EN 引脚似乎使 LDO 关断、因为当我绕过 LDO 时、PCB 工作正常。 显然在数据表中、如果此引脚处于悬空状态、则 LDO 会关断。 我很确定这个问题正在发生、但我不明白为什么。 此部件是否对 EMC/振动问题敏感?

加电工作很简单、首先、按下按钮 S1、然后 MCU 在 VDD_HOLD 引脚上发送 1.33V 的电压。 您可以找到原理图、以便更好地理解。  

如果您能帮助我了解 TPS7A0225PDBVR 的行为、我将不胜感激。 谢谢

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    达到 EN 悬空的点后、VEN 必须大于 VEN_HI(最小值为 1.1V)才能使器件导通。 如果像您提到的那样 VDD_HOLD 为 1.33V、请注意 D2 在 VDD_HOLD 和 EN_VDD 之间正向偏置。 该二极管的正向压降会使 EN_VDD 小于 VEN_HI、因此器件不会导通。 这是当前电路设置的预期行为。

    请增大 VDD_HOLD。 您可以通过绕过当前的 EN 机制来确认这一点、并在 TP2 上从外部提供偏置并检查 LDO 的输出

    此致

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的回答。 很抱歉、我错过了信息。 1.33V 是在二极管之后 TP2 上测得的。 我们的产品工作正常、但有时会随机关闭。 此外、我还错误地解释了工作原则。

    首先按下按钮、使 EN_VDD 收到 3V –200mV 的电压、然后 LDO 产生 2.5V 的 VDD。 VDD 现在通过 R15 和 R17、现在在 TP2 上测得 1.33V。 该产品以这一原则进行维护。

    VDD_HOLD 仅用于长按 S1 按钮的产品关断。

    您还能告诉我实施是否正确吗? 我知道这并不完美、因为 C1 不像数据表中建议的那样接近。 谢谢

    此致、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道这并不完美、因为 C1 不如数据表中建议的那么接近。 谢谢

    处于 COUT 的推荐范围内。

    我关注的是执行的其余部分。 您正在使用 LDO 生成电压轨、然后 LDO 以某种方式为使能逻辑供电。 VBAT 的任何显著变化都可能导致 LDO 进入压降状态、这会降低在非 TP2 上看到的电压并禁用 LDO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我“ VBAT 的显著变化“的电压范围是多少? VBAT 上的电池是 VARTA CRAA LiMnO2、电压范围为 3V 至 2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VBAT 的下限将是将 LDO 置于压降状态以使 VEN 低于 1.1V (min) 的原因。 压差取决于许多因素。 请告诉我您的负载电流是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想说的是、每 1 小时 5s 的最大电流为 80mA、介于 10uA 之间。 这是一个 LoRaWAN 产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    则压降介于 100mV 至 150mV 之间。 我注意到您说过 VIN 可以变为 2V。 请注意、对于 2.5V 输出电压器件、VIN 上任何低于 2.65V 的电压都将使其处于压降状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的产品在压降模式下运行良好、我们已经测试为其提供 2.2 伏的外部电源、并且可以正常工作。

    其他的东西触发了我,我不真正理解的工作原理的人下拉. 当 I 在 R15 上安装 10k 器件时、我在 TP2 上测量到 2.45V(因此像数据表中那样禁用 REN 下拉)、但当 I 在 R15 上安装 100k 时、我在 TP2 上测量到 2.2V。 看起来 REN 下拉电阻应该断开、但实际上没有断开、它创建了一个具有 2.5V、100k 和 500k(REN 下拉电阻的值)的分压器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会向我们团队的另一位工程师展示您的原理图、因为我也与这个实现方案混淆了。 如果您同意、我们也可以拨打电话?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢分享,我将等待 书面答复没有问题.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在得到答案后在此处更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我正在寻找更新,什么新的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Leo,我还没有更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    我们讨论了这个问题、我们的团队收到了以下问题、请您进一步调试:

    1. 当 EN 电路由 VDD 供电并由 VDD_HOLD 控制时、我们认为通过 D1 和 D2 的漏电流会将 EN_VDD 拉低。 在反向漏电流下、肖特基二极管具有更大的反向压降。
    2. 我们是否知道微控制器 PA2 的电流?
    3. 请执行以下操作来进行调试:用标准二极管替换 D1 和 D2 并重新测试、请探测 VDD、EN_VDD 和 VDD_HOLD

    我将等待您的答复