This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4501-SP:过压故障期间的输出

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531129/tps7a4501-sp-output-during-over-voltage-failure

器件型号:TPS7A4501-SP

工具/软件:

我们正在评估稳压器上游故障情况下发生的情况、其中输入可能超过 22V(绝对电压限制)、最高 32V、输出配置为 3.3V。  输出端是否可能出现高输入电压 (>25.3V)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Warren:

    不幸的是,答案是“也许“。 我们没有数据来提供这方面的确切答案。 我会说、通常故障模式取决于故障的性质。 例如、如果此事件为高电流、则器件更有可能失效断开。

    谢谢、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我认为反馈放大器电路可能会在导通电路之前断开、但即使在这种情况下也可以看到“可能“(反馈放大器失效断开,使导通晶体管发生短路故障)。

    幸运的是、我们放置了涵盖这两种情况的保护电路。