This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25184-Q1:LM25184-Q1

Guru**** 2487065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527922/lm25184-q1-lm25184-q1

产品型号:LM25184-Q1

工具/软件:

大家好:

我对最大 FET 反向电压 (SW 至 GND) 有疑问、该电压在数据表中为 70V。 我们为反激式设计了钳位电路、该电路应将电压钳位在该值以下。 但是、在启动期间、SW 至 GND 电压会上升至 70V 以上。 这将如何影响功率 MOSFET? 我们是否必须确保即使在启动期间、FET 反向电压也不会超过 70V?  

     

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marc、

    请分享待审阅的原理图。 请同时分享布局。 该电压不得超过 70V。 我们需要检查原理图中的钳位并检查布局。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Manuel,

    感谢您的回复和审核建议、但我无法在论坛上分享原理图。 现在也不需要、因为我们已经知道要改变什么才能实现这一目标。 我只是想知道 70V 阈值是否也适用于启动时间。 对此、您 说 是的、对吧?

    数据表中有一点需要解释(请参阅下面 PIC 中的黄色器件)。 20ns 瞬态的确切含义是什么? 因为在这种情况下根本没有阈值。 这是否意味着、如果电压尖峰持续时间小于 20ns、则没有阈值?

      

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marc、

    -是的,在任何情况下都不得超过 70V。 请检查您的钳位电路。

    -让我向制作数据表的工程师询问 20ns 的瞬态、我会再次回复您。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manuel、

    您是否能够询问 20ns 的瞬态?  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marc、

    我刚才提出了这一要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marc、

    SW-GND ( 20ns 瞬态 ) 指  负电压  节点可处理的最大电流。 这就是为什么没有最大值。

    此致