This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:有关 UCD9090A 的问题

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A, UCD90160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530246/ucd9090a-questions-about-ucd9090a

器件型号:UCD9090A
Thread 中讨论的其他器件: UCD90160A

工具/软件:

您好、 Yeuo

请访问 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management---internal/f/power-management---internal-forum/1508476/ucd90160a-question-about-ucd90160a。

客户正在使用以下配置:

e2e.ti.com/.../LSXSUPNCPN02_5F00_V1a.tifspe2e.ti.com/.../LSXLPO36DH20EPNCPN03_2600_04_2D00_V14V13.tifsp

问题:

1. 客户发现 UCD90160A 将记录多个 Ton_max 故障、而 U21 UCD9090A 仅记录一次。

是否有任何配置会导致此差异。  

2.

CH13V3_BMC

通道 2:之前提供的源程序中9090的GPO1 Ω

通道 39090芯片的供电电源

Ch4:不重要  

客户为电路板断电、为什么 Board_Pok GPO 会首先下降、然后恢复?

 

3. GPO 输出级是 正常的推挽式吗?

客户发现 GPO 输出为 1.5V、他们拒绝从其他电源轨回流电源。

e2e.ti.com/.../H3C-UCD90160A-_2800_2_2900_.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从同一测试条件添加多条 Ton_max 和单条 Ton_max 记录

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1.RAIL 5 具有多个 TON_MAX。 我需要对此运行一些经验

    2.他们可以断开板 POK 信号的连接。 我怀疑外部事件导致了这种情况

    3 它不应是 1.5V。 我会推荐与#2 相同的。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对于多个 TON_MAX、电源轨是否有意打开和关闭?

    我看不到它是怎么发生的

    此致

    颐和